主题中讨论的其他器件: UCC28811
尊敬的 TI:
我只是想了解外部 PWM 在 UCC28818EVM 电路中的工作原理.......... 我在数据表中看到的接头设置... 但我想知道这个外部 PWM 是如何控制这个电路中的 LED 的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我只是想了解外部 PWM 在 UCC28818EVM 电路中的工作原理.......... 我在数据表中看到的接头设置... 但我想知道这个外部 PWM 是如何控制这个电路中的 LED 的。
您好 Amol、
对于 PWM 调光、使用该信号的占空比将0.72V 至1.3V、200kHz - 1000kHz 信号施加到 J4-3/2、以控制输出电流。
UCC28810EVM-002中的此表 比-003中的表更完整
通过向 Vsense 引脚提供 PWM 脉冲、可在200Hz 至1000Hz 的速率下启用/禁用 UCC28811。 输出电流(因此调光)由 PWM 脉冲的占空比控制。 请注意、0%占空比是最高 LED 电流(最亮)、90%占空比是最低电流(最暗)。
此致、
射线