This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92511:低电流和宽输入电压问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055674/tps92511-issues-with-low-current-and-wide-input-voltage

器件型号:TPS92511

大家好、

我尝试在 输入电压为6V-36V 的应用中使用 TPS92511。 LED 电流应为50mA。 选择的电感器为220mH (Murata 45224C)。 R_iadj ist 30K。 R_FS 也是30k。 电流列表42mA@6V 和38mA@36V。 使用所有这些公式计算两个电阻器。 能否告诉我 a)电流为什么不是50mA;b)电流为什么在电压变化时发生变化? 其他器件是否存在问题? 我仅使用了原理图并添加了一个连接器。 LED 的 V_f 约为2、9V。 另一点是在5个不同的电路板上、行为不同。 不同电路板的电流不同、其中一些电流不会随电压变化。  

最好

Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    不建议 Riadj 等于或 大于30kΩ! 考虑到内部 EA 偏移、无法保证小输出电流精度。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lowes 电流的精度如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    下面是输出为150mA 时的电流精度。 输出电流越小、精度越差。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这说明了电路板之间的偏差以及达到的电流。

    它是否还会解释同一电路板上6V 至36V 输入电压的电流偏差?

    BR

    Tino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tino、

    对于6V 至36V 的输入电压范围、我手头上没有此类数据。

    BR、

    Robin