请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92511 大家好、
我尝试在 输入电压为6V-36V 的应用中使用 TPS92511。 LED 电流应为50mA。 选择的电感器为220mH (Murata 45224C)。 R_iadj ist 30K。 R_FS 也是30k。 电流列表42mA@6V 和38mA@36V。 使用所有这些公式计算两个电阻器。 能否告诉我 a)电流为什么不是50mA;b)电流为什么在电压变化时发生变化? 其他器件是否存在问题? 我仅使用了原理图并添加了一个连接器。 LED 的 V_f 约为2、9V。 另一点是在5个不同的电路板上、行为不同。 不同电路板的电流不同、其中一些电流不会随电压变化。
最好
Tino