This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5025:LM5026;LM5030;LM5020

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, UC1843, LM5025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055812/lm5025-lm5026-lm5030-lm5020

器件型号:LM5025
主题中讨论的其他器件:LM5020UC1843

 我正在处理一个电源项目。 该项目有两个电源模块、开关频率 必须 介于400kHz ~ 600kHz 之间。

模块1:输入电压20V~34V;输出电压:+5V/16A  -5V0.5A

模块2: 输入电压20V~34V;输出电压:+5V/3.5A  -5V0.5A +15V/0.5A

尚未选择拓扑,正向、反激式和其他拓扑?应从 LM5020/5025/5026/5030 或其他 UC1843、UC1525中选择控制 IC。

TI 可以建议一些解决方案吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zixuan、

    有源钳位正向 LM5025是模块1和模块2的理想选择。