请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5025 主题中讨论的其他器件:LM5020、 UC1843、
我正在处理一个电源项目。 该项目有两个电源模块、开关频率 必须 介于400kHz ~ 600kHz 之间。
模块1:输入电压20V~34V;输出电压:+5V/16A -5V0.5A
模块2: 输入电压20V~34V;输出电压:+5V/3.5A -5V0.5A +15V/0.5A
尚未选择拓扑,正向、反激式和其他拓扑?应从 LM5020/5025/5026/5030 或其他 UC1843、UC1525中选择控制 IC。
TI 可以建议一些解决方案吗? 谢谢。