主题中讨论的其他器件:LMR14030
尊敬的 TI 专家:
应用是 AVN。 我们需要 iphone 的 CarPlay 规范。
1.握手后 TPS254900内的 USB 数据开关是否始终开启?
2.如果连接 IPHON 12系列(电池电量不足20%),则它已充电,但数据连接断开。 (CarPlay 失败)
我们猜 iPhone 会断开数据线以实现快速充电。
但是、当 TPS254900被移除并且主器件直接连接到 iPhone 时、充电和 Carplay 连接是可能的。
是否存在 TPS254900断开数据线的情况?
请告诉我您对此症状的看法。
在随附的 Excel 文件中使用图片和方框图对其进行了说明。
e2e.ti.com/.../Questions_2800_TPS254900_2D00_Q1_2900_.xlsx
3. 能否获得最新的 TPS254900兼容性测试报告?
谢谢你。