This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS254900-Q1:与 iPhone 12系列兼容

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030, TPS2549-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050811/tps254900-q1-compatibility-with-iphone-12-series

器件型号:TPS254900-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

尊敬的 TI 专家:

应用是 AVN。 我们需要 iphone 的 CarPlay 规范。

1.握手后 TPS254900内的 USB 数据开关是否始终开启?

2.如果连接 IPHON 12系列(电池电量不足20%),则它已充电,但数据连接断开。 (CarPlay 失败)

我们猜 iPhone 会断开数据线以实现快速充电。  

但是、当 TPS254900被移除并且主器件直接连接到 iPhone 时、充电和 Carplay 连接是可能的。

是否存在 TPS254900断开数据线的情况?

请告诉我您对此症状的看法。

在随附的 Excel 文件中使用图片和方框图对其进行了说明。

e2e.ti.com/.../Questions_2800_TPS254900_2D00_Q1_2900_.xlsx

3. 能否获得最新的 TPS254900兼容性测试报告?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    1.是的、在握手之后、TPS254900内部的 USB 数据开关始终打开。

    2.您能提供有关断开连接的更多信息。 使用 TPS254900、当连接 iPhone 12时、电池电量不足20%:数据是否从未连接过、或者数据将在首次连接时进行连接、然后一段时间内会断开连接?

    3.兼容性测试报告为 NDA 机密、您能否与您联系的 FAE 工程师核实?

    谢谢、

    建华   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    2. 数据连接约2秒后,数据断开连接。

    如果 iPhone12未处于电池电量不足状态,则没有问题。

    如果您需要任何信息、请与我联系。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    下面波形中的 ST 通道是什么?

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    ST 是状态引脚。  我认为状态引脚无关紧要。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    要更清楚地理解、您能帮助检查:

    1. VOUT 引脚的电压、如果在数据断开连接时有压降吗?

    2.这是在 iPhone 12系列上发生的吗? 不适用于以前版本的 iPhone 系列?

    我们将尝试 检查我们是否可以在实验中重复此问题。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    VBUS 电压不会下降。 1通道状态、2通道使能、3通道 VBUS、4通道 VBUS 电流

    2. 我们尚未使用 iPhone13对其进行测试。  到 iPhone 11系列、没问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    感谢您的耐心等待。 我很难找到 iPhone 12来重复您的问题。

    您能帮助进行更多检查:

    1.是否可以增大 ILimit (可以将 ILimit 直接连接到 GND)。  以避免电流限制。

    2.您能否监控数据线路以及查看是否确实没有任何信号通过 TPS254900 (检查数据开关是否真的关闭?)。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    我们将测试您的想法。

    2.是的,CPU 可以监控数据线。  我们  不知道  是  TPS254900 还是  iPhone   断开  了数据 线。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    1.是的、请检查。  

    但是从 您所做的所有实验中、我认为  TPS254900不会关闭数据开关、因为不会发生故障。 iPhone 12可能是在省电模式或其他模式下停止通信的设备。 但如果绕过 TPS254900的 VBus、它可以进行通信、因此我们可以检查的另一件事是 比较带/不带 TPS254900的 VBUS 波形的电压和电流、以查看是否存在任何差异导致 iPhone 12停止通信。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我终于找到了一个电池电量低于20%的 iPhone 12、可以使用我们的 EVM 进行测试。 我没有发现任何数据通信问题、我的 PC 始终可以访问 iPhone 文件。

    我看到的一个区别是 、TPS254900 处于 CPD 模式、充电时、ILOAD 应为 1.5A。 我的实验显示1.5A、但您的波形仅显示900mA。  

    我想问题可能来自您的 iPhone 12、您能否更改 iPhone 进行测试? 谢谢。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    感谢您的测试信息。

    我们测试了 iPhone12。 负载电流为1.5A。  但是,Carplay 连接失败。

    请 告诉我您的测试 EVM 的状态。 连接到 LMR14030和 TPS254900的 FB 和 CS 引脚的电阻和电容器的值是多少? (请告诉我 ILIM_LO 和 ILIM_HI 的电阻。)

    2.您能告诉我用于测试的 USB 电缆的型号名称吗?

    已 附加原理图。 您能否使用与我们相同的值设置 FB 和 CS 引脚并对其进行测试?

    e2e.ti.com/.../TPS254900.pdf

    4、 我们在连接到 iPhone 12时检查了 D+和 D-。 但我不知道它是否符合 BC 1.2标准。 您可以检查一下吗?

    谢谢!

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我使用了 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS254900Q1EVM-817、请参阅所有电阻器和电容器的原理图 :https://www.ti.com/lit/ug/sluubi0/sluubi0.pdf?ts=1637050336916&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS254900-Q1%253FkeyMatch%253D%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253Dpartmatches

    2.我使用了 iPhone 随附的电缆。 我的设置如下所示。 我尝试了两种方法:1)。 连接 J2 VIN 来自  LMR14030。 2)。 连接 J3、VIN 直接来自 PC 上 USB 连接器的 VBus。 PC 识别 iPhone 12的两种方式(下图是电池电量超过20%、但当我测试时、电池电量低于20%)。  

    3.为避免  LMR14030的影响、您是否可以绕过它、是否可以使用 PC 直接提供 VIN 作为我的#2实验?

    由于它可以汲取1.5A 电流、所以它成功完成了 BC1.2握手。 BC 1.2消息之后、D+和 D-将用于正常 USB 数据通信。

    您能否尝试直接与 PC 通信、而不是 Carplay? 我无法在实验室中尝试 Carplay。 谢谢。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    我们知道 TPS254900不支持 DCP 模式。 但客户猜测通过查看握手波形进入 DCP 模式。

    您可以检查波形吗?

    谢谢你。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    波形进入 CDP 模式。 第一步和第二步在蓝色矩形中完成、该蓝色矩形进入 CDP、而不是 DCP。 波形的其余部分是 USB 枚举。

    谢谢、

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

    非常感谢您的检查。

    客户再问一个问题。

     TPS254900是否支持 Apple 快速充电2.1A 规范?

    2. 我收到了当地 FAE 的 TPS254900兼容性测试报告。  测试版本为2017。

    是否有最新的测试报告? 如果没有、您是否有测试计划?

    谢谢你。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    不支持 、TPS254900不支持 Apple 快速充电2.1A。

    2.否,仅此版本,不 更新 版本。

    谢谢。

    建华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、建华、

     TPS254900是否意味着 Apple 手机之间无法实现2.1A 充电支持和数据通信?

    2.  您 是否知道    iPhone  快速 充电 2.1a  规范是否    可以或  不可能进行数据通信

    如果 可以进行数据 通信  、  IC 和  USB  C 型 连接器是否 应满足  USB   电源传输 规范

    如果无法进行数据通信您是否需要支持带 USB A-Type 的 Divider3模式的新器件

    3.        对于问题 2、您是否有 TI 的建议项目

     抱歉、   客户 要求  报告  所有 问题 和 答案

    是否可以发布报告?

     很抱歉  、我提出  了很多  问题 和 请求

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

     TPS254900是否意味着 Apple 手机之间无法实现2.1A 充电支持和数据通信?

    -否、 TPS254900 无法支持 Apple 2.1A 充电。 但它可以支持 SDP 和 CDP 模式下的数据通信。

    2.  您 是否知道    iPhone  快速 充电 2.1a  规范是否    可以或  不可能进行数据通信

    如果 可以进行数据 通信  、  IC 和  USB  C 型 连接器是否 应满足  USB   电源传输 规范

    iPhone  快速 充电 2.1A 仅用于充电,而不用于数据通信。 它类似于 BC1.2 DCP。

    如果 无法进行数据 通信  、  您是否需要        支持带 USB  A-Type 的 Divider3模式的新器件

    您可以使用 支持  Divider3 模式的 TPS2549-Q1。

    3.        对于问题 2、您是否有 TI 的建议项目

    是 的、TPS2549-Q1

    是否可以发布报告?

    -您可以直接使用此帖子作为客户参考。  

    谢谢。

    建华