请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5085 尊敬的
测试中的值
VIN:48V Vout:24V/5A 、但在加 载断电时。
您能否仔细检查 SCH 和 PCB? 谢谢



空载:

正在加载:

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.