This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:TPS548A28的频率变化

Guru**** 2513925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055925/tps548a28-frequency-variation-of-tps548a28

器件型号:TPS548A28

大家好、

如下所示、频率超出规格、应为800kHz

我不得不注意到、数据表中有一个最大频率公式。 它有两个版本、受最短导通时间和最短关断时间的限制。

最短导通时间和关断时间之间有何差异?为什么会有这种差异?

此致、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重复帖子。   

    检查电子邮件