主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
在将32字节数据块写入数据闪存时、我注意到到目前为止两个实例、其中技术参考手册(TRM)中显示的地址与我在物理器件上观察到的响应不一致。 例如、TRM 表示温度使能位于地址0x471D、但当我手动更改该值后、在 bqStudio 中观察并观察 I2C 线路上的数据、我看到地址0x4721处的温度使能。 似乎所有地址都向上移动了4个字节、因此平均间隔从0x4720而不是0x471C 开始、温度启用从0x4721而不是0x471D 等
我还看到这种情况、运行时阈值显示在 TRM 中的0x46FC、但看起来是0x4700。 同样、该块中的所有32个字节都被4个字节移位。 因此、高 SOC 阈值为0x4702而不是0x46FE 等
这是已知问题吗? 这是否已在任何地方得到解决?