This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:TRM 中的数据闪存地址不一致

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054828/bq27z561-inconsistent-data-flash-addresses-in-trm

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

在将32字节数据块写入数据闪存时、我注意到到目前为止两个实例、其中技术参考手册(TRM)中显示的地址与我在物理器件上观察到的响应不一致。 例如、TRM 表示温度使能位于地址0x471D、但当我手动更改该值后、在 bqStudio 中观察并观察 I2C 线路上的数据、我看到地址0x4721处的温度使能。 似乎所有地址都向上移动了4个字节、因此平均间隔从0x4720而不是0x471C 开始、温度启用从0x4721而不是0x471D 等

我还看到这种情况、运行时阈值显示在 TRM 中的0x46FC、但看起来是0x4700。 同样、该块中的所有32个字节都被4个字节移位。 因此、高 SOC 阈值为0x4702而不是0x46FE 等

这是已知问题吗? 这是否已在任何地方得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我在任何地方都没有看到这个问题得到解决、但我将在实验室中查看、然后返回给您我发现的问题。 如果地址确实在 TRM 中列出不正确、我将进入并更新此信息以使其正确。

    感谢您提出此问题、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jackson、请随时向我通报您的调查结果。 如果需要、我可以提供其他信息。

    另一个注意事项是、请参阅我的另一篇文章、了解数据表中的另一个问题、如果在器件连接到4.2V 电池时 CE 引脚由2V 电源供电、则会导致器件通过 I2C 变得无响应: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054826/bq27z561-resolution-to-i2c-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jackson。 你有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您对报告的所有内容都正确无误。 我不确定 TRM 的地址为何不正确、但我将进入并更新此信息、使其正确。

    更新 TRM 的过程需要一些时间、因此、如果对寄存器地址存在任何混淆、一个很好的诀窍是启动 BQStudio 并单击窗口(在顶部栏中)>首选项、然后单击所有全局设置下的"显示高级视图"。 这将使您能够在查看数据存储器插件时查看每个寄存器的地址。 这些地址应该始终正确、因为它直接连接到固件、但如果不是、请告知我。

    很抱歉、本文档中存在不一致之处。 我今天将开始更新 TRM 的过程。 再次感谢您将此事提请我注意!

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢杰克逊。 您还能查看我的另一篇文章、了解数据表中的类似问题吗?  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054826/bq27z561-resolution-to-i2c-issue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一定要来! 再次感谢您发表关于您发现的任何问题的文章。