Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5022, LM5122, LM5156, UCC28085
主题中讨论的其他器件: LM5022、 LM5122、 LM5156、 UCC28085
大家好、
我的客户希望使用升压转换器将备用电池电压(21V-30V)升高到48V (系统总线电压)。
输出电流为6A、 当系统电源不工作时、电池将持续工作4分钟。
他们希望我们推荐升压控制器来实现此应用。 我在找到多个解决方案的同时进行了一些滤波。 低 IQ 器件 TPS43060是否是一个不错的选择? 或者您是否有其他建议(如 LM5122、LM5022等)? 请告诉我您的建议、谢谢。
此致、
小燕