This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:TPS43060是否是电池电压至48V 升压转换的理想选择?

Guru**** 2503195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5022, LM5122, LM5156, UCC28085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053849/tps43060-will-tps43060-be-a-good-choice-for-battery-voltage-to-48v-step-up-conversion

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5022LM5122LM5156UCC28085

大家好、

我的客户希望使用升压转换器将备用电池电压(21V-30V)升高到48V (系统总线电压)。

输出电流为6A、 当系统电源不工作时、电池将持续工作4分钟。  

他们希望我们推荐升压控制器来实现此应用。 我在找到多个解决方案的同时进行了一些滤波。 低 IQ 器件 TPS43060是否是一个不错的选择? 或者您是否有其他建议(如 LM5122、LM5022等)? 请告诉我您的建议、谢谢。

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaoyu,

    该功率级别需要同步整流、因此不建议使用 LM5022。 对于48V(系统总线电压)、建议使用 LM5122。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    根据相同的要求、如果客户希望实现隔离式输出、LM5122是否可用于隔离式反激式转换器?  

    或者您还有其他建议吗? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xiaoyu,

    建议将 LM5156用于 隔离型反激式转换器。

    BR DE传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、德传。

    您是否有 适用于此类应用的参考设计?

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoyu

    请参考此链接。

    https://www.ti.com.cn/tool/cn/LM5156HEVM-FLY?keyMatch=LM5156

    BR DE传

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的德传:

    实际上、我的客户还在考虑使用 UCC28085来实现此应用。

    基于24V 至48V (6A)转换、 您是否对哪种产品(升压或 HVC)更适合此应用有一些见解? 谢谢。

    此致、

    小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Xiaoyu

    LM5122是一款同步升压控制器、 适合此应用。

    UCC28085不是我们的生产线器件。 无评论。

    BR Dehuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好理解。 谢谢!