This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:PLL 用户用例中 TPS7A92和 LP38798的性能比较

Guru**** 2507505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92, LP38798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053624/tps7a92-performance-comparison-between-tps7a92-and-lp38798-for-pll-user-case

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件: LP38798

大家好、

我们以前使用 LP38798为无线电系统中的 PLL 器件供电。 现在、我们要使用 TPS7A92替代它。 如何判断哪种器件性能更好? 从噪声密度的角度来看、这两个器件都是~5uVrms、但 PSRR 性能有很大差异。  

用户案例是:  

VIN:3.68V、VOUT=3.3V、IO=600mA。 VIN 来自 DCDC、Fs=700kHz~1MHz。  

提前感谢

 B.R.

卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    TPS7A92的性能类似、但在这些频率下、LP38798将滤除更多来自直流/直流转换器的纹波。 因此、它取决于纹波峰峰值是多少以及负载需要多少衰减。  

    通过查看类似的负载电流、您可以使用下面的两个图形非常好地了解 两个器件之间的 PSRR 差异。 这是因为它们使用相同的余量(Vin-Vout=500mV)、请注意、输出电压不会对 PSRR 有太大的改变。  

    TPS7A92

    LP38798

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、  

    感谢您的详细说明、您能帮助解释如何在实验室中测试 LDO 噪声和 PSRR 吗?  

    B.R.

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucas、  

    您可以在此处找到我们发布的有关如何测量 LDO 噪声的白皮书:https://www.ti.com/lit/wp/slyy076/slyy076.pdf

    对于 PSRR、下面是一个文档、我们使用该文档来解释如何进行此测量。  

    e2e.ti.com/.../1106.PSRR-Measurement.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle!