This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:更换蓄电池程序

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050142/bq34110-replace-battery-procedure

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

你好! 如果在设计中将电池替换为 bq34110芯片、则操作标准是什么。 新电池的化学成分 相同、但容量可以更改。 我支持我 需要执行 accum_reset 命令并执行合格的放电程序以获得新的 FCC、它是否正确或我需要 执行更多的编译程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    如果您要更换电池、最好的选择是重新刷写黄金映像文件(srec 或闪存流)、这将重置所有 DF (例如周期计数、SoH 等)、并将 FCC 重置为原始值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt。  感谢你的答复。  这个变体对我来说不是很好、因为我想为最终用户简化这个过程。 我的主机控制器是 Atmega 328、如果没有 BQ Studio、可以通过此 MCU 刷写黄金映像。 在理想型号中、我希望更换电池是简单的按钮、主机 MCU 会向 bq 发送相关命令以设置新电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    是的、您可以使用 DF.FS 文件和 SLUA801应用报告使用 MCU 对闪存流文件进行编程。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050142/bq34110-replace-battery-procedure/3885538 #3885538"]将 FCC 重置为原始值

    您好 Wyatt!

    电量监测-状态模式-了解的完整电量将复制到 FCC?

    2. FCC 在第一个学习周期后增加或减少了?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    是的、它会在复位时将其设置为已获知的 FCC。 FCC 将根据验证的放电过程中计数的库仑值进行调整。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050142/bq34110-replace-battery-procedure/3885538 #3885538"]这将重置所有 DF (如周期数、SOH 等),并将 FCC 重置为原始值。

    您好、Wyatt! 感谢你的答复。

    1.重新刷新 goldenn 映像与运行" reset:0x0041 此 MAC 子命令指示 bq34110器件执行完全重置"之间的区别是什么。我执行了此命令、并重新读取了我的值 FCC、电阻等。  

    2.我想简化终端客户的电池更换程序。 我们使用铅酸电池。 是否可以为不同的偏边使用一个黄金图像?  

    化学成分相同-铅酸 AGM、但容量可在7Ah 至200ah 之间变化。 我们仅调整数据闪存(了解的完整充电容量等)和 perfom 重置命令中的少数参数、以初始化新电池、并执行其他命令来初始化 rcell/rrate、并运行合格的放电过程以 ctach Exact FCC。

    此致!

    祝你度过美好的一天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    重置将只清除 RAM、刷写黄金映像将上传原始闪存设置并重置任何记忆值或寿命数据。

    我建议针对您拥有的所有配置运行 GPCCEDV、当您添加电池组的阻抗变化和温度时、这将导致不同的 CEDV 参数。 因此、我不建议使用相同的黄金映像。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  问题出在我的 MCU 中。  MCU 的闪存容量 仅为32KB。 是否可以刷写黄金映像以及仅在闪存中刷写更新 cedv 参数( co c1 r0 r1 t0 tc EMF 等)之后刷写黄金映像。 我想我们所有电池中的 DoD 电平都是一样的。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    您应该能够使用 DF.FS 或 GM.FS 文件(使用 SLUA801作为文件格式的参考)上传到监测计。 或者、您只能手动更新这些值。

    此致、

    Wyatt Keller