主题中讨论的其他器件: GPCCEDV
你好! 如果在设计中将电池替换为 bq34110芯片、则操作标准是什么。 新电池的化学成分 相同、但容量可以更改。 我支持我 需要执行 accum_reset 命令并执行合格的放电程序以获得新的 FCC、它是否正确或我需要 执行更多的编译程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Wyatt!
电量监测-状态模式-了解的完整电量将复制到 FCC?
2. FCC 在第一个学习周期后增加或减少了?
此致
您好、Wyatt! 感谢你的答复。
1.重新刷新 goldenn 映像与运行" reset:0x0041 此 MAC 子命令指示 bq34110器件执行完全重置"之间的区别是什么。我执行了此命令、并重新读取了我的值 FCC、电阻等。
2.我想简化终端客户的电池更换程序。 我们使用铅酸电池。 是否可以为不同的偏边使用一个黄金图像?
化学成分相同-铅酸 AGM、但容量可在7Ah 至200ah 之间变化。 我们仅调整数据闪存(了解的完整充电容量等)和 perfom 重置命令中的少数参数、以初始化新电池、并执行其他命令来初始化 rcell/rrate、并运行合格的放电过程以 ctach Exact FCC。
此致!
祝你度过美好的一天