This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:UCC27210输出脉冲不一致

Guru**** 2373240 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210, LM5101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053515/ucc27210-ucc27210-output-pulses-are-inconsistent

器件型号:UCC27210
主题中讨论的其他器件: LM5101

大家好、  

我面临 UCC27210驱动器输出脉冲的问题。 下面是原理图。

VBATT = 12V 直流典型值  
Vgate = 10.5V 直流

我尝试将开关频率降至50Hz。 这种行为是一致的。 如果我用其他样本替换了驱动程序、则性能会有所不同。

此外、还将驱动器电源电压提高至15V、HI 至5.9V、但性能仍然没有改善。  

请检查50Hz 下的波形、其中黄色信号为输入、蓝色为驱动器输出。 这适用于低侧 FET。

如果设计中缺少任何内容、请告诉我。  

谢谢、
Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    自举电容值为0.22uF。 桥中总共有12个 MOSFET (3个并联)。 其余为可选。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    只是为了确认、您在低侧看到缺失的脉冲? 您是否也在高侧看到了问题? 我怀疑漏脉冲是 VDD 降至 UVLO 阈值以下所致。 您能否捕获 VDD 线路(Vgate)、以便我们了解其中发生了什么情况? 我看到您已经尝试将 VDD 增加到15V、如果 UVLO 是问题、这应该会有所帮助、但让我们检查一下、以确保。  

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、低侧缺少脉冲。 在50%的驱动器样本中、根本没有低侧脉冲。 高侧也具有相同的行为(丢失脉冲或无脉冲)。

    VDD 线路上无毛刺脉冲、噪声或压降。 我很快将共享波形。 但我看不到任何问题。   

    另一个观察结果是 、这种行为与温度有关。 如果我提高环境温度、则丢失脉冲的频率会增加。 我正在尝试使用热气枪加热驾驶员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    请务必分享波形。 您是否还可以提供正常脉冲和丢失脉冲的放大图、如有可能、还包括 VDD? 这将有助于我们了解情况的改善。 此外、您是否在多个器件上看到过此问题? 如果是、我们可能会排除任何器件损坏。

    谢谢、

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所有器件和所有驱动器 IC 中观察到该问题。 而不是花时间解决这个问题、这看起来像是从驱动程序批处理中解决的。 我们使用了 LM5101驱动器、所有器件均按预期正常工作。  
    我们订购了1000个  UCC27210样片、这对我们不再有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    我很高兴听到 LM5101正在为您服务。 如果您决定再次继续学习 UCC27210、请随时继续学习此主题。

    最棒的

    Alex M.