主题中讨论的其他器件: LM5101
大家好、
我面临 UCC27210驱动器输出脉冲的问题。 下面是原理图。

VBATT = 12V 直流典型值
Vgate = 10.5V 直流
我尝试将开关频率降至50Hz。 这种行为是一致的。 如果我用其他样本替换了驱动程序、则性能会有所不同。
此外、还将驱动器电源电压提高至15V、HI 至5.9V、但性能仍然没有改善。
请检查50Hz 下的波形、其中黄色信号为输入、蓝色为驱动器输出。 这适用于低侧 FET。

如果设计中缺少任何内容、请告诉我。
谢谢、
Vaibhav