Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080, TPS23755
主题中讨论的其他器件: TPS23755
您好-
我正在为客户设计 PoE、并提供了随附的原理图。 将 PoE 电源插入本设计后、变压器的输出电压似乎会在10ms 内变为5V、然后再降至2.5V、持续10ms。 这种奇怪的40Hz 振荡行为似乎持续发生。 请参阅随附的图片和原理图。
在针对该问题进行调查的步骤中、我从器件上断开了 PoE 源、当我尝试将其重新插入时、我没有看到变压器的任何输出电压。 TPS23758的触控温度很高、我现在测量的此板的 VPD 至 RTN (即 C31和 C32两端)之间的电阻值大约为25Ω μ A。
当我在这个"短接"状态下测量 C31和 C32两端的电压时、我看到电压大约为1.3V。
鉴于供应链短缺、我很紧张地更换 IC 并再次进行测试。 此设计是否存在任何建议或即时问题?
提前感谢您。
-Shane