This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:40Hz 输出振荡、IC 一段时间后出现故障

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080, TPS23755

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053482/tps23758-40hz-oscillation-on-output-ic-fails-after-some-time

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件: TPS23755

您好-  

我正在为客户设计 PoE、并提供了随附的原理图。 将 PoE 电源插入本设计后、变压器的输出电压似乎会在10ms 内变为5V、然后再降至2.5V、持续10ms。 这种奇怪的40Hz 振荡行为似乎持续发生。 请参阅随附的图片和原理图。

在针对该问题进行调查的步骤中、我从器件上断开了 PoE 源、当我尝试将其重新插入时、我没有看到变压器的任何输出电压。 TPS23758的触控温度很高、我现在测量的此板的 VPD 至 RTN (即 C31和 C32两端)之间的电阻值大约为25Ω μ A。   

当我在这个"短接"状态下测量 C31和 C32两端的电压时、我看到电压大约为1.3V。

鉴于供应链短缺、我很紧张地更换 IC 并再次进行测试。  此设计是否存在任何建议或即时问题?

提前感谢您。

-Shane

   e2e.ti.com/.../TPS23758.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提起了输出变压器的引脚3、并将其用于帮助确定从 VPD 到 RTN 的25Ω 短接的位置。 该短路实际上是从漏极到 RTN、而不是在 VPD 与 RTN 之间短路。 这表明从漏极到 RSNS 的内部开关 FET 短路失败。  在这种情况下、VPD 至 RTN 具有高阻抗。  

    68kΩ 设置的开关频率(原理图中为2 μ s)约为220.5kHz。  这略低于数据表规定的223kHz 最小开关频率。  这是否会导致此问题?

    将 PoE 源施加到器件时、VPD (标记为 VPOS)上的电压仅能达到约3V、这几乎肯定是漏极到 RTN 的内部短路导致的。  请注意、在大约50Hz 的电压轨上会发生某种类型的开关。

      

    漏极到 RTN 的电压实际上是相同的、因为两个节点通过初级变压器绕组连接。

    从 VCC 到 RTN 的电压正在尝试进行调节、但它不能获得远高于2.5V 的电压。

    当变压器的漏极引脚被提升时、PoE 源提供的电压似乎直接从0V 上升到大约50V、似乎没有任何检测序列。  它在返回 GND 之前保持该电压大约400ms、然后在大约2秒后再次启动。  

      

    在该状态下、从 VB 到 RTN 的电压也表现非常奇怪。 它按预期调节至大约5V、但它会在每1.5ms 急剧下降至大约2V 之前振荡250ms。

      

    是什么导致漏极 FET 短路、是什么导致输出按照原始帖子中所示的方式振荡?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用10uF、25V、0603电容器替换了 C26 (从 VCC 到 RTN 的电容器)。 TPS23758的数据表提供了有关该引脚上电容值从1uF、3.3uF 到22uF 的不同信息。 10 μ F 似乎是一个安全的选择。

    我将电阻值(R23)替换为59kΩ Ω、以将器件的开关频率更改为建议的250kHz。

    我还将 Rsns 电阻器(R24)更改为0.5Ω Ω、以匹配建议的 EVM 原理图。

    我注意到、变压器初级绕组的点符号与 EVM 和数据表中指示的绕组不匹配。 TPS23758的所有各种 EVM 和参考原理图都将 VPD 连接到一侧的初级绕组、并使用点符号将 CP 连接到侧面的初级辅助绕组、 变压器的5V 输出连接  到点符号对面的一侧。 一些原理图在翻转时、VPD 连接 在 点对面、CP 连接  在点对面、5V 连接 到 点。  这与我的原理图不同   、其中 VPD 和5V 连接到点、CP 连接到点对面。

    我提起了变压器初级绕组的焊盘(引脚3和4)、并交换了它们焊接到的位置、使 VPD 网连接到  点符号对面的一侧、并使用新的、 未使用的 TPS23758焊接到位。

    在标有5V_PoE 的网络上测得的电压被调节至大约6.2V、而5V 可能是由于齐纳二极管 D11提供的粗略调节。  不再看到输出电压的相同奇数循环、但这仍然是不好的行为。   断开 PoE 源设备并稍后重新连接后、漏极到 RTN 发生了相同的短路、从而阻止了进一步的操作。  

    这告诉我、变压器产生的输出电压明显大于预期的5V 输出。

    TPS23758在这种情况下再次死亡、因此显然会发生更多问题。  有什么想法吗? 建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人对此问题有任何建议吗?  这是当前的关键任务、并阻碍了未来的发展。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发帖。  

    首先、TPS23758不用于 PSR 二极管反激式。 这将导致调节不良、这是您所看到的内容的一部分。 另一个问题是 PSR 需要特定的变压器构造方法和实现。 我们在 TI 这里设计了它们、因此我们知道我们向哪些供应商提供了配方、而这不是其中之一。 因此、该设计将不起作用。  

    连接辅助绕组的引脚肯定会损坏 IC。 漏极断开的其他原因是过压(150V)或过流。 我会怀疑这里存在过流。 不过、我强烈建议先将拓扑切换到同步反激式、然后再开始设计。 请将 EVM 用作设计的基础。 谢谢。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael -

    感谢您的回答。  我们参考 了此处所示的"PoE 人造革"原理图: https://cdn.hackaday.io/files/1683567202943104/PoE-FeatherWing-2.pdf 、该原理图使用 PSR 反激式二极管工作正常。 TPS23758在该配置中根本不工作、还是不建议这样做? 如果 PoE 人造革根本不是以这种方式构建的、我就不会指望它能够工作。

    TPS23758EVM-080评估板列出了两个变压器: Linkcom Manufacturing Co.  LDT1018-50R 和 Wurth Elektronik 750318525。 这是唯一两个与此 IC 配合使用的器件吗? 如果变压器的结构很关键、则应在器件数据表中列出、但我找不到任何建议的部分。   PoE 人造革采用 了 HanRun HR051067、这是否是 TI 设计并可与此 IC 配合使用的器件?

    再次感谢您的参与、这非常有帮助。  

    -Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    产品标题包括拓扑:  

    此外、第一页中还提到了这一点  

    如果您有兴趣、TPS23755是 TPS23758的姊妹产品、适用于 PSR 二极管反激式。  

    更确切地说、它可能起作用、但效率和负载调节不会在数据表中规定的1%精度范围内。 如果设计接受的范围大于1%、则可能适用于此设计。 我们没有测试二极管反激式、因为我们将 TPS23755用于二极管反激式。 因此、该设计可以运行并显示输出电压、但我不会将其视为一种稳健的解决方案。  

    对于变压器、这是我们唯一设计并批准用于5V 同步反激式中的初级侧调节(PSR)的两个。 我们的数据表中不包含此内容、因为这是一个特定的应用、我们的器件具有多个应用。 例如、此变压器在降压或3.3V 反激式中不起作用。 此外、该器件可用于使用光耦合器反馈而非 PSR 的设计、因此可以使用更多变压器。 因此、我们的数据表中不会包含这些信息。  

    我们在 PoE PD 原理图审查指南中确实指出了这一点

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael -

    再次感谢您的详细回答。 我们可能会将其添加到参考 TI 指定 EVM 之外的替代原理图。  这正是 PSR 二极管反激式拓扑和使用 TPS23758时产生混淆的原因。

    我已将您的答案标记为我们的解决方案、但如果出现其他项目、我可能会在此处单独提出问题或进行回复。  

    我们可能会尝试使用 PoE 热流翼利用的变压器、同时通过整合 同步反激式拓扑以实现5V 调节的现有设计修订版旋转、这与该器件的 EVM 的做法相同。

    完成此更新后的设计后、TI 是否能够对其执行原理图完整性检查?

    -Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael -

    我们围绕 TPS23758更新了设计、以便与该器件的 EVM 更接近。   请您快速查看此内容、并告诉我是否有任何与应解决的问题相关的问题?  我主要想知道变压器的引脚排列是否正确。 我认为是这样、但我需要确认、因为数据表(IC 或 XFMR)中没有任何指示如何正确连接的信息。

    我们还将逐步浏览您已链接的原理图指南文档、但您的眼睛会非常有用。

    提前感谢您。

    -Shane

    e2e.ti.com/.../7026.TPS23758.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shane、  

    我可以在本周结束前对其进行审核。  

    EVM 原理图中的变压器极性正确。 您可以将其用作参考、也可以订购 EVM 进行性能比较。 谢谢你。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    私人信使的评论:  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师