This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:恒流用户速率 mA

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051967/bq34z100-g1-constant-current-user-rate-ma

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:GPCRB

大家好、

负载模式= 0负载选择= 6

当用户速率为 ma=3000时、空载和满后:FCC=7760

用户速率 ma=6000 FCC = 7940

用户速率 ma=9000 FCC =9490

客户对上述公式感到困惑、客户认为用户比率 mA 越大、FCC 应该越小。

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    如果热建模显示内部电池电阻降低(电池温度变高)、FCC 实际上可能会以更高的用户速率增加、您可以通过减小 Temp K 参数来检查这一点、以查看 FCC 是否仍然随着用户速率的升高而增加。

    根据电池的不同、热性能可能是正确的、这似乎是显著的增加、因此最好减小温度 K 参数、您也可以使用 GPCRB 工具来查找电池的热参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Wyatt Keller、

    感谢您的友好支持。

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051967/bq34z100-g1-constant-current-user-rate-ma/3892499 #3892499"]减少 temp K 参数可能更好,

    客户想知道在哪里可以找到 temp K 参数以及如何更改它。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    温度 K 等于 BQ34Z100-G1中的 T RISE 参数。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    客户还想知道 T RISE 和 T 时间常数的含义 、以及如何更改此参数。

    是否有任何文档可供参考?

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    我们目前没有关于 Temp K 和 Temp A 参数运行的应用手册。 它们用于电池的热建模、以根据温度和未来的温度应用来确定电池阻抗。

    请尝试将其设置为10而不是20。 或者、您也可以运行 GPCRB 工具来为两者找到更好的匹配参数。 注意:GPCRB 的数据应在最终系统上运行、并在电池上安装最终应用外壳和热敏电阻! 否则 T RISE 和 T 时间常数将不准确。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    感谢您的支持!

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051967/bq34z100-g1-constant-current-user-rate-ma/3898585 #3898585"]或者您可以运行 GPCRB 工具

    客户希望知道在哪里可以找到 GPCRB 工具。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    https://www.ti.com/tool/GPCRB

    此致、

    Wyatt Keller