This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:输出钳位响应时间

Guru**** 2517380 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052344/tps2595-output-clamp-response-time

器件型号:TPS2595
主题中讨论的其他器件:TVS0500

各位专家:

我是否可以知道 TPS25930的最大输出钳位响应时间是多少?或者如何获得过压中的估算峰值电压? 客户担心过冲可能会损坏负载。  

谢谢、

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们是否估计过冲的最大水平以及上升时间? 最大响应时间将在我们范围内。 这么长时间是否会损坏客户负载?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、

      我们的项目通过此芯片为直流/直流转换器提供5V 电压。 此直流/直流转换器的最大额定值为6V。 我们担心这个芯片输出超过6V 到这个 DC-DC 转换器、并且当输入超过5V 时损坏这个 DC-DC 转换器。 这就是我们需要知道最大响应时间的原因。 您能否为我们提供此价值?  

    您说过什么是"我们的范围"? 您能详细介绍一下吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Freedom、

    我的意思是最大响应时间应该是5-10us,直流/直流转换器在这段很短的时间内会损坏吗?  

    一件事是响应时间取决于负载电流。 在您的案例中、平均负载电流是多少?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goel、  

      感谢您的回复。
    我在数据表中看到5us 和10us 是典型值。 您的平均最大值是否也是5~10us?
    到目前为止、我们还不知道是什么会损坏直流/直流转换器。 我们刚刚看到直流/直流转换器损坏、供应商告诉我们、较高的电压输入可能会导致这种损坏。
    负载电流约为500mA~800mA。 对于此负载电流、最大响应时间是否仍然为5~10us?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Freedom、

    我需要检查我们是否确定了最大值的特征,有时需要提取旧数据。 但有一点是、响应时间取决于负载电流。 因此、在您的情况下、典型值应介于5-10us 之间。  

    解决问题的一种方法是调整 COUT 电容器。 通过增大 COUT 电容、您可以降低 VOUT 上升速率、确保其在响应时间内不会超过6V。 您可以尝试实际系统中预期的 VIN 上升压摆率,并尝试使用不同的 COUT 电容器。

    但有一点是、对于非常高的 VIN 压摆率、该器件的运行速度可能很慢、因此可以在输出端使用 TVS0500等 TVS。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我可以闭合线程吗?

    此致

    Kunal Goel