主题中讨论的其他器件:TVS0500
各位专家:
我是否可以知道 TPS25930的最大输出钳位响应时间是多少?或者如何获得过压中的估算峰值电压? 客户担心过冲可能会损坏负载。

谢谢、
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Freedom、
我需要检查我们是否确定了最大值的特征,有时需要提取旧数据。 但有一点是、响应时间取决于负载电流。 因此、在您的情况下、典型值应介于5-10us 之间。
解决问题的一种方法是调整 COUT 电容器。 通过增大 COUT 电容、您可以降低 VOUT 上升速率、确保其在响应时间内不会超过6V。 您可以尝试实际系统中预期的 VIN 上升压摆率,并尝试使用不同的 COUT 电容器。
但有一点是、对于非常高的 VIN 压摆率、该器件的运行速度可能很慢、因此可以在输出端使用 TVS0500等 TVS。
此致
Kunal Goel