This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:ILIM 设置和

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053743/bq24253-ilim-setting-and

器件型号:BQ24253

专家您好!

我们的客户对 BQ24253有疑问。

我确认了数据表、并说如果在 D+/D-检测后状态发生变化、则应用 EN0/1设置。
我们的客户计划将每个引脚配置为仅连接 GND 或电源轨、以便使用 USB3.0应用实现900mA ILIM。
这是否意味着如果使用 D+/D-检测、则不应用 EN0/1设置?(DCP 除外)

据我了解、D+/D-检测无法定义 Vin_DPM。
然而、这个引脚设置取决于 EN0/1状态、并且如果 EN0/1状态没有任何变化、真值表似乎 EN0/1没有被应用。
在 D+/D-检测完成期间、Vin_DPM 设置何时应用?

 此外、我在 数据表 P21上找到了该器件可支持 USB3.0的说明 、但没有详细说明。
然后、您能告诉我支持 USB3.0的建议设置吗?

顺便说一下、我想将 CBOOT 从33nF 更改为47nF。
这种修改是否可以接受?

很抱歉、您催我 、但我想在明天得到这些问题的答案。


我在等你的回答。



此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    在 D+/D-完成后、ENx 引脚在其中一个引脚(高电平-低电平或低电平-高电平转换)上的状态发生变化时无效。  

    在 D+/D-完成后、VINDPM 默认为4.36V 或4.25V。 我内部没有 BQ24253、并已订购一些器件在工作台上进行测试。  但是、我建议您的客户使用外部编程选项(EN2=0和 EN1=1)通过外部电阻器设置 VINDPM。

    USB3.0注释是一个拼写错误。  它是指使用 I2C 寄存器将 ILIM 设置为900mA、这只有使用 ILIM 引脚电阻器的独立版本才能实现。

    将 CBOOT 更改为47nF 尚未经过完全测试、因此不建议这样做。  转换器刷新脉冲是针对 CBOOT=33nF+/-20%设计的。  其他器件上较大的 CBOOT 电容器会导致反向升压等不理想的操作。

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。
    我知道。


    此致、
    Kazuki Kuramochi