专家您好!
我们的客户对 BQ24253有疑问。
我确认了数据表、并说如果在 D+/D-检测后状态发生变化、则应用 EN0/1设置。
我们的客户计划将每个引脚配置为仅连接 GND 或电源轨、以便使用 USB3.0应用实现900mA ILIM。
这是否意味着如果使用 D+/D-检测、则不应用 EN0/1设置?(DCP 除外)
据我了解、D+/D-检测无法定义 Vin_DPM。
然而、这个引脚设置取决于 EN0/1状态、并且如果 EN0/1状态没有任何变化、真值表似乎 EN0/1没有被应用。
在 D+/D-检测完成期间、Vin_DPM 设置何时应用?
此外、我在 数据表 P21上找到了该器件可支持 USB3.0的说明 、但没有详细说明。
然后、您能告诉我支持 USB3.0的建议设置吗?
顺便说一下、我想将 CBOOT 从33nF 更改为47nF。
这种修改是否可以接受?
很抱歉、您催我 、但我想在明天得到这些问题的答案。
我在等你的回答。
此致、
Kazuki Kuramochi