Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066A, LM25066I, LM25066IA
主题中讨论的其他器件:LM25066、 LM25066I、 LM25066IA
专家您好!
我们的客户考虑将 LM25066替换为 LM25066A。
然后、他们对这些器件有如下问题。
首先、我从电气特性的角度确认了数据表、然后我认为 LM25066A 和 LM25066之间的差异仅是遥测精度。
这种理解是否正确?
其次、我还从寄存器的角度确认数据表、然后我找不到 LM25066A 和 LM25066之间的差异。
因此、如果它们可以忽略遥测精度方面的差异、那么它们可以使用相同的程序来控制 LM25066A 和 LM25066。
这种理解是否正确?
最后、如果上述问题理解正确、我认为我们可以将 LM25066替换为 LM25066A。
您如何看待我的观点?
我很期待收到您的回复。
此致、
Kazuki Kuramochi