This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:LM25066与 LM25066A 之间的兼容性

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066, LM25066A, LM25066I, LM25066IA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054243/lm25066a-compatibility-between-lm25066-and-lm25066a

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件:LM25066LM25066ILM25066IA

专家您好!

我们的客户考虑将 LM25066替换为 LM25066A。
然后、他们对这些器件有如下问题。

首先、我从电气特性的角度确认了数据表、然后我认为 LM25066A 和 LM25066之间的差异仅是遥测精度。
这种理解是否正确?

其次、我还从寄存器的角度确认数据表、然后我找不到 LM25066A 和 LM25066之间的差异。
因此、如果它们可以忽略遥测精度方面的差异、那么它们可以使用相同的程序来控制 LM25066A 和 LM25066。
这种理解是否正确?

最后、如果上述问题理解正确、我认为我们可以将 LM25066替换为 LM25066A。
您如何看待我的观点?  


我很期待收到您的回复。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    感谢您与我们联系。 我明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您的理解是绝对正确的。 LM25066可以直接替换为 LM25066A、而忽略遥测精度的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的支持。
    我了解 LM25066和 LM25066A 之间的差异。

    我对 LM25066x 系列有如下新问题。

    1. LM25066/LM25066A 与 LM25066I/LM25066IA 之间的区别是什么
      我认为主要区别在于它是否支持 Read_EIN 功能。
      详细说明、两个 I 版本都有额外的寄存器(5Dh、7Fh、86H、89h、97h、98)和不同的默认值。
    2. 我们是否可以将 LM25066替换为 LM25066I (A)?
      如果我们将所有寄存器设置覆盖为 LM25066、我想我们可以使用 LM25066I (A)。
    3. 您能告诉我我们为什么要开发一个版本吗?
      例如、我们收到了一些要求更高遥测精度或等的场反馈。

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    LM25066的所有型号都是引脚对引脚兼容的、从硬件的角度来看都是如此。 LM25066I、LM25066A、LM25066IA 和 LM25066之间的主要差异在于遥测精度。 有关更多详细信息,请参阅每个数据表中“电气特性”表的“遥测精度”。 "A"表示更好的遥测精度、"I"表示特定型号是 IntelTM Node Manager 兼容。


    LM25066I 和 LM25066IA 添加了 READ_EIN 能量收集器功能、完全符合 IntelTM Node Manager 2.0和2.5、而另外两个则不兼容。


    请参阅随附的不同变体支持的命令的综合摘要。

    e2e.ti.com/.../Supported-PMBus_2221_-Commands-_2D00_-LM25066_2C00_-LM25066A_2C00_-LM25066I_2C00_-LM25066IA.pdf

    建议使用 MFR_SPECIFIC_18:Avg_BLOCK_READ (E2h)和 MFR_SPECIFIC_10:BLOCK_READ (DAh)块读取命令、以便在单个事务中检索最新的诊断和遥测信息。 除了 READ_EIN (86H)之外、这些特性使得 LM25066的所有变体都具有完全的固件兼容性。 LM25066可替换为 LM25066I (A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Avlshi、

    感谢您的回答。
    我知道。


    此致、
    Kazuki Kuramochi