This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563231:烧毁(Vout 和 SW)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053654/tps563231-burned-out-vout-and-sw

器件型号:TPS563231

尊敬的团队

TPS563231DRLR (VR4)的产品最近烧坏了。

烧毁位置是引脚1 (Vout)和 PIN2 (SW)、请参阅下图。 您可以帮助查看原理图和布局吗?

e2e.ti.com/.../RT5010W_2D00_D187_2D00_RoHS_2D00_REV3.5._2D00_0807_2D00_t.zipe2e.ti.com/.../rt5010w_2D00_d187_5F00_power.pdf

在什么条件下,是否有机会造成这种现象!!

如果您需要有关该问题的更多信息、请向我提出建议。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Denny's

    您用于打开布局的软件是什么? 我无法打开它。 如果可能、您是否会共享布局的短屏幕?

    我想了解一些额外信息。 此处:

    1.请帮我在 Vin、SW、Il 和 Vout 烧坏时捕获波形吗? 和 Vin、Vboot、Il 和 Vout 的波形。

    2.共有多少件产品出现了此问题?  

    3.请帮我拍摄损坏 IC 的照片吗?

    考虑到降额、输出电容器的值有点小。 谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    软件工具是 PADS。

    1.请帮我在 Vin、SW、Il 和 Vout 烧坏时捕获波形吗? 和 Vin、Vboot、Il 和 Vout 的波形。

    => IC 无法正常工作、

    VIN 接地阻抗:17 Ω
    VOUT:CP283接地阻抗:6 Ω

    顶层

    底层

    对于布局、您能提供一些建议吗?

    2.共有多少件产品出现了此问题?  

    故障20件/总计400、000件  

    3.请帮我拍摄损坏 IC 的照片吗?

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Denny's

    它看起来很好。 请帮我 捕获正常 IC 的 Vin、SW、Il 和 Vout 波形吗? 和 Vin、Vboot、Il 和 Vout 处于同一波形中。 我只能通过这些信息来找到根本原因。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ruby

    您对 原理图和布局有什么建议吗?

    我已经捕获了高侧和低侧 MOS 的 VDS 波形。  

    VDS

    低 侧的 VDS

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Denny's

    以下是我的评论:

    对于原理图、

    输入电容的电压容差仅为16V、但输入电压为12V 时、降额会很大。 此外、对于3.3V 输出电压、输出电容器的电压容差略低。 因此、我建议为输入和输出使用具有更高电压容差的电容器、或为输入添加一个22uF 电容器、为输出添加另一个22uF 电容器。

    2.我 建议在 SW 引脚上添加 RC 缓冲器以减少振铃。

    对于布局:

    有一点很小、我建议将电感器移动得更高、以便 SW 的铜面积可以减小一点、因为它很吵。 然后、放大输入电压的覆铜。 其他看起来不错。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Denny's

    请参阅以下布局。

    BR

    Ruby