This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:适用于汽车 MCU 的 PMIC 建议

Guru**** 2812835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1, LP8764-Q1, LM61480-Q1, LM62460-Q1, LM61495-Q1, TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053340/tps6593-q1-pmic-for-automotive-mcu-recommendation

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1LP8764-Q1LM61480-Q1LM62460-Q1LM61495-Q1TPS6594EVM

您好!  

我们现在正在搜索一个适用于汽车 MCU 的 PMIC。

要求如下:

输出电压有三个电源轨:0.75V/1.2V/1.8V

2.总输出功率应高于10W

必须具有 ASIL-D 认证

必须具有 ERR (来自 MCU 的错误信号的输入)引脚

必须具有 SS (安全状态输出信号)引脚

你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请考虑使用 TPS6594-Q1或 LP8764-Q1器件。   

    https://www.ti.com/product/TPS6594-Q1

    https://www.ti.com/product/LP8764-Q1

    我认为 LP8764-Q1更符合您的要求。  请注意、SS 的 EN_DRV 引脚是 GPIO1上的备用功能、而 ERR 是 GPIO6 (nERR_MCU)上的备用功能。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。  

    输入电压范围为9-42V。 很抱歉缺少输入要求。 你有什么建议吗?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我们使用 LP8764-Q1作为 PMIC、我们还需要一个前置稳压器、以便将 LP8764-Q1输入的电压从14 (标称值、从9-42V 输入范围)更改为5V。 你有什么建议吗? 我们还需要汽车级稳压器。

    还有一个问题、如何将 LP8764-Q1设置为两相+单相+单相输出? 是否有任何硬件自举来实现该目的? 或者我们需要通过 IIC 接口对其进行编程。 还有其他更方便的方法吗?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是一些示例:

    LM53625/35-Q1 2.5/3.5A

    LM63615/25-Q1 1.5/2.5A

    LM61480-Q1 8A

    LM62460-Q1 6A

    LM61495-Q1 10A

    需要在 PMIC 的 NVM 中定义2+1+1相位配置。  这在运行期间无法更改。  您可以选择在生产线上配置器件、也可以向德州仪器申请定制 NVM 和器件型号。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我们从 DigiKey 或 Mouser 购买 LP8764-Q1、我们如何配置输出相位组合? 如果要更改配置、我们可以更改 NVM 内容吗? 如果我们能做到这一点,我们怎么能做到呢? 如果我们向 TI 申请 NVM、我们如何将其加载到芯片上?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 本文档。  这将介绍配置过程以及如何使用 GUI 工具。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的帮助。 因此、我们还需要购买一个 AEVM 来将配置上传到 NVM、对吧?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    如果我们直接组合 BUCK1和 BUCK2输出、它将自动处于两相输出中? 我们是否需要对任何寄存器进行编程以将 BUCK1和 BUCK 2一起设置为一个输出?  

    谢谢、此致、

    沙东   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。  您可以使用 AEVM 上传配置。   

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的回复。 我在 Mouser 或 DigiKey 上似乎找不到 AEVM。 我在 TI 网站上也找不到它。 从何处购买 AEVM?

    谢谢、此致、

    沙东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="498755" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053340/tps6593-q1-pmic-for-automotive-mcu-recommendation/3899416 #3899416")如果我们直接将 BUCK1和 BUCK2输出组合在一起,它将自动在两个阶段输出中进行? 我们是否需要对任何寄存器进行编程以将 BUCK1和 BUCK 2一起设置为一个输出?[/QUERP]

    是的。  您需要对 PHASE_CONFIG 寄存器进行编程。  在数据表中未找到这种方法、但 您可以在 GUI 工具的 NVM 配置中看到这种方法。

    此处提供了 GUI 用户指南

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    对于此 EVM、是否有板载 AEVM、因此我可以将此板直接连接到 PC、以使用该 GUI 配置 PMIC?

    为什么没有"订单"按钮? 如何订购此 EVM?  

    此外、我没有找到订购 AEVM 的链接、您能帮助分享一个链接吗?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 LP8764、您需要与当地的 TI 代表合作。  您还可以在 此处找到 TPS6594 EVM 、它还集成了 AEVM。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    能否使用 TPS6594 EVM 板载 AEVM 配置其他 PMIC? 例如、我们自己的板上的 LP8764、我们只需要将 IIC 接口引出到接头、对吧? 借助该接头、我可以使用 TPS6594EVM 板载 AEVM 配置 LP8764?

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您能否向我提供上海当地 TI 代表的电子邮件地址? 我们现在无法与上海代表联系? 或者、您能否向我展示如何找到它?

    谢谢、此致、

    沙东   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  没错。

    [引用 userid="498755" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053340/tps6593-q1-pmic-for-automotive-mcu-recommendation/3900923 #3900923"]我是否可以使用 TPS6594 EVM 板载 AEVM 配置其他 PMIC? 例如、我们自己的板上的 LP8764、我们只需要将 IIC 接口引出到接头、对吧? 借助该接头、我可以使用 TPS6594EVM 板载 AEVM 配置 LP8764?[/QUERP]

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要找到当地联系人、并要求他们离线联系您。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的帮助、我的电子邮件地址是 dengcd@marvell.com

    我的电话号码是+86-021-61944124

    谢谢、此致、

    沙东  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我已联系当地团队。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的帮助。 这对我会很有帮助。

    谢谢、此致、

    沙东