This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843A:IC 在加电后加热、直流电压为24V 或超过15VDC

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1055098/uc3843a-ic-heated-after-power-up-with-24-v-dc-or-more-than-15vdc

器件型号:UC3843A
主题中讨论的其他器件:UC3843

你好

我使用 UC3843AD8 SOIC8封装 IC 来生成 PWM。 当我给 IC 通电时,它在12V 上发出蠕虫。 但当我提供24 Vdc 电源时,它会更加加热。

这里是我的原理图   IC 在提供输入以生成 PWM 时会更加加热  

请建议更改此原理图以避免发热  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否取出 D3并重新测试它?

    当 Vcc 为高电平时、开关 PWM 会消耗更多电流、然后 UC3843会产生更多功率损耗。

    更低的开关频率也很有用。

    此致、

    肖恩