Other Parts Discussed in Thread: UC3843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3843A 主题中讨论的其他器件:UC3843
你好
我使用 UC3843AD8 SOIC8封装 IC 来生成 PWM。 当我给 IC 通电时,它在12V 上发出蠕虫。 但当我提供24 Vdc 电源时,它会更加加热。
这里是我的原理图
IC 在提供输入以生成 PWM 时会更加加热
请建议更改此原理图以避免发热