主题中讨论的其他器件:UCC28950、
尊敬的 Sirs
我无法使用 Tina 模型实现预期的输出电压和电流、您能不能帮助建议如何调整电路参数?
输入电压:500V
输出电压:14.4V
输出电流:278A
TINA 模型如下所示
e2e.ti.com/.../UCC28950-and-UCC28951-TINA_2D00_TI-Steady-State-Reference-Design-Current-doubler.TSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Sirs
我无法使用 Tina 模型实现预期的输出电压和电流、您能不能帮助建议如何调整电路参数?
输入电压:500V
输出电压:14.4V
输出电流:278A
TINA 模型如下所示
e2e.ti.com/.../UCC28950-and-UCC28951-TINA_2D00_TI-Steady-State-Reference-Design-Current-doubler.TSC
您好!
您可以使用 Webench 设计工具 来验证您的设计。 您可以在以下网页上找到、只需搜索 Webench 即可。
https://www.ti.com/product/UCC28951
以下链接将为您提供一份应用手册、其中介绍了如何使用 UCC28950进行设计。 本应用手册非常适合 UCC28950、还可帮助您排除设计故障。
https://www.ti.com/lit/an/slua560c/slua560c.pdf
掌握 UCC28950 EVM 并评估其性能有助于您了解 PSFB 的工作原理。 您可以在以下两个链接中找到有关此 EVM 的信息以及如何使其与 UCC28951配合使用。 请注意、您只需将 EVM 中的 UCC28950与 UCC28951交换即可。
https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02
https://www.ti.com/lit/ug/sluubj5/sluubj5.pdf
以下链接解释了 UCC28950和 UCC28951之间的差异。
https://www.ti.com/lit/pdf/slua853
此致、