This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:CC/CV 模式满载问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054961/ucc28951-cc-cv-mode-full-load-issue

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:UCC28950

尊敬的 Sirs

 我无法使用 Tina 模型实现预期的输出电压和电流、您能不能帮助建议如何调整电路参数?

输入电压:500V

输出电压:14.4V

输出电流:278A

TINA 模型如下所示

e2e.ti.com/.../UCC28950-and-UCC28951-TINA_2D00_TI-Steady-State-Reference-Design-Current-doubler.TSC