请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62125 您好!
我 在我的设计中使用 TPS62125DSGR、它在输入电压下具有12V 电压、并且'senser_en'作为来自 FPGA 的使能信号。 TPS62125DSGR 输出端的理想输出应为2.82V。 此2.82V 电压提供给 LDO AP2202K-ADJTRG1 (二极管公司)、可将其降至1.8V (VDD)。
我遇到的问题是、当'senser_en'为高电平时、在 LDO 输出端测得的电压为正确的值、即1.8V、但当'senser_en'为低电平时、在 LDO 输出端测得的电压为1.4V、理想情况下应为0。 您能不能查看随附的原理图页面、了解这是如何实现的、