This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:有关 BQ27441-G1A/BQ27441-G1B 子位置的一些后续问题

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1051365/bq27441-g1-some-follow-up-questions-regarding-bq27441-g1a-bq27441-g1b-subsitutions

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27411DRZR-G1BBQSTUDIOEV2400

您好!

对于我们的当前设计、我们使用 BQ27411DRZR-G1A 电量监测计。  遗憾的是、此芯片现在不可用、我需要找到直接替换器件。 我的第一个想法是 BQ27411DRZR-G1B。  我知道 G1B 的最大充电电压(4.3V)比 G1A (4.2V)高、并且这两个芯片之间的 CHEMID 数不同。  

在 TI E2E 论坛上、我阅读了以下内容:

G1B 可直接替代 G1A。  

2. G1A 和 G1B 上的最大电压 均可编程、我可以将其设置为 G1B 上的4.2V

3. CHEMID 是硬编码的,我将无法更改它。 因此、G1B 可能会导致精度降低。  

我做了更多的阅读并了解了 BQStudio 工具。  根据我的理解、此工具将允许我量化电池的放电行为并相应地选择适当的 CHEMID。  ( " BQ 产品的应用报告入门指南"第11页)我在这里感到困惑、因为我认为 CHEMID 是根据论坛的响应硬编码到芯片中的。

为了提供更多背景信息、我们始终使用 BQ27441-G1A、它开箱即用、只进行一些小的编程:设计容量、设计能量(数据表建议的设计容量 x 3.7)和终端电压。 我们将使用多种类型的锂聚合物电池 PKCell LP103450 4.2V、2000mAh、并且正在考虑改用绿色4.2V、702430、850mAh/电池(3P=2550mAh、5P=4250mAh)的3P 和5P 两种不同的并行配置。  对于所有三节电池、BQ24711-G1A 在确定电池 SOC 和运行状况方面表现良好。  但是、由于我们从未使用过 BQStudio 工具、我可以想象得到了很大的改进。  这需要是一个较长期的项目。  同时:

考虑到我刚才告诉您的关于我们已经进行了最低校准的设置的信息、我的感觉是我可以用 G1B 替代 G1A、而不会损失太多的精度、并且只需重新编程最大充电电压设置即可。  这是正确的评估吗?

从长远来看、我假设我们将受益于为 BQ27411-G1A 获取 EVM 板以及 EV2400评估工具、从而确定正确的化学成分并相应地对电量监测计进行编程(如果可能的话)。

2.请你解释哪一项正确或我误解了什么?

3.我应该考虑的对并联电池电量监测计测量的可能负面影响是什么,我可以做些什么来尽量减少这些影响?

最后,我希望能提出任何其他建议 (例如其他替代品或改进)或任何进一步的建议。

此致、

 

Kornelis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kornelis、

    主要区别在于预编程的化学 ID。 因此很可能会导致精度下降。 需要对最大充电电压进行编程、以确保设置正确的充电参数。 检查所有其他可编程参数并将其设置为与电池匹配

    2. bqStudio 可用于确定化学 ID 并对其进行编程。 只能在闪存测量仪表上对 ChemID 进行编程。  BQ27441-G1 不是闪存监测计、因此 ChemID 是固定的(不可编程)

    支持并联电池。 在并联添加电池时、请确保增加设计容量和容量相关参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何电量监测计可作为 BQ27441-G1A 的(引脚对引脚)替代产品推荐?  
    可编程闪存监测计通常比 BQ27441-G1A 更准确(在适当的校准后)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可编程闪存监测计通常更准确、因为您可以对精确的化学 ID 进行编程、并且具有更多可调整参数。 请访问 https://www.ti.com/product/BQ27541-V200

    不过、据我所知、这些都是电池不可拆卸的电池组侧电量监测计、因此监测计绝不会断电。 如果监测计断电、则这些监测计不适合此类应用。

    相同的化学 ID 没有引脚对引脚的替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一种可能的情况是:BQ27411-G1A。 尽管我们使用的是 BQ27441、但我们的电池在技术上可以断开连接、但这不是由用户完成的、因为他们无法访问电池。  此外、用于确定是否存在电池的 Bin 引脚通过10K 电阻器连接到 GND。 (如 BQ27441-G1A 数据表中建议的那样、如果不使用的话。)  因此、我认为我们应该能够使用 BQ27411-G1A 作为 BQ-27441-G1A 的直接引脚对引脚替代 产品、并且无需更改固件即可设置设计容量、设计能量和端接电压。  是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kornelis、

    是的、如果它的工作条件与电池组侧电量监测计相同、则您绝对可以替换它。

    与 bq27441-G1A 一样、bq27411-G1A 允许在 RAM 中设置值。  

    需要注意的是:bq27411测试条件不同、因为它是电池组侧电量监测计。 bq27411-G1A 是一款电池组侧电量监测计、其参数通常编程到 OTP 中。 最好在使用前根据用例验证操作是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、感谢您的回答。  

    还有几个问题:
    要仔细检查、我们目前只通过 RAM 对 BQ27441-G1A 进行编程。  (如果 在系统启动时读取 ITPOR 标志、我们(如果)将电池配置写入 RAM (如果它为高电平)。 根据您的回答、我知道我们可以使 BQ27411-G1A 的固件保持完全相同。  是这样吗?
    2.您提到 BQ27411-G1A 和 BQ27441-G1A 之间的测试条件 不同。  您特别指的是哪些测试条件?

    尽管 BQ27441-G1A 的数据表提到通过 OTP 向 NVM 写入(c image)、但 BQ27441的参考指南(SLUUAC9A)没有提到 OTP 编程、只提到 RAM 和 NVM。  对 BQ27441s NVM 进行编程的方法也似乎没有深入了解。

    3. BQ27441是否提供了通过 OTP NVM 更改参数的选项?  如果是、如何操作?
    4.如果最后一个问题的答案是否定的、 那么 BQ27441-G1A 上是否有其他类型的 NVM
    可由主机直接编程?  如果是、如何操作?
    5。在 BQ27411上访问 NVM 的唯一方法是将 PROG 引脚设置为7V4。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ27441数据表

    BQ27441参考指南

    《BQ27411-G1A 参考指南》

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kornelis、

    1.我相信两种产品的命令是相同的。 在这种情况下、无需更改固件。 我建议您仔细检查所使用的所有命令是否相同。

    2.系统侧电量监测计在电池断开连接的情况下进行测试,因此改变了测试方法。 我建议运行测试以验证操作是否正常。 我看不到任何明显的关切。

    3-5. 可以对 OTP 进行编程、但由于您将通过固件对这些值进行编程、因此 OTP 编程没有意义。 编程方法是写入 RAM、然后将这些值提交到 OTP。 这需要向 PROG 引脚施加适当的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "3-5. 可以对 OTP 进行编程、但由于您将通过固件对这些值进行编程、因此 OTP 编程没有意义。 编程方法是写入 RAM、然后将这些值提交到 OTP。 这需要对 PROG 引脚施加适当的电压"

    我知道、编程到 NVM OTP 对我们来说现在并不重要、因为固件的当前结构、但我正在尝试了解 我自己的教育的不同之处。

    考虑到 BQ27441、与 BQ27411不同、它没有 PROG 引脚、这是否意味着无法选择对 NVM 进行编程?  如果可以在 BQ27441上对 NVM OTP NVM 进行编程、这是如何完成的? 这是令人困惑的、因为参考指南和数据表建议对 OTP NVM 进行编程也是 BQ27441的一个选项、但没有明确说明如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kornelis、

    bq27441 TRM 中未提及 OTP 编程、因此我假设用户无法使用该选项。

    我希望我能正确理解-您希望从 bq27441切换到 BQ27411

    bq27441具有 GPOUT、而 BQ27411具有 PROG 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们将切换到 BQ27411、但希望更好地了解、因为我可能希望将来将 BQ27441用于另一个项目。  感谢所有帮助。  谢谢!