This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:基于 TPS54260的设计

Guru**** 2814645 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54560, BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054103/tps54260-tps54260-based-design

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS54560BQ24092

您好!  

我们正在设计一个系统、该系统应使用两个电池、即一次电池和二次电池。 当主电池可用时、它应采用该电池的供电方式;当它完全放电时、它应从 辅助电池获取电源。 我们使我们的设计仅需要有关此设计的建议。 我正在附上设计照片。 。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我建议3.7V 至3.3V,您可以使用低 Iq 5V DCDC 转换器代替 TPS54260。

    对于主电池输入,它是0V 还是迷你电压?   

    您是否认为 BQ24092需要5V 2.5A 作为其输入电源,我的问题是,如果 BQ24092输入电流小于1.5A,您可以将两个 TPS54260组合为一个 TPS54560以提供5V 3.5A, 然后、您可以将5V 至3.3V 的低压 DCDC 转换器用于主系统电源。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    主蓄电池最小电压为12V。  

    我们将 BQ24092用作锂离子充电器 、其中 TPS54260是降压稳压器。

    此外、我们还要求3.3V 输出、该输出独立于次级电池工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dubey:

    明白了、我建议只使用低输入电压降压将5V 更改为3.3V。 来自 TPS54260的其他两个轨 DCDC 对我来说很好

    谢谢