Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54560, BQ24092
主题中讨论的其他器件: TPS54560、 BQ24092
您好!
我们正在设计一个系统、该系统应使用两个电池、即一次电池和二次电池。 当主电池可用时、它应采用该电池的供电方式;当它完全放电时、它应从 辅助电池获取电源。 我们使我们的设计仅需要有关此设计的建议。 我正在附上设计照片。 。 谢谢你

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我建议3.7V 至3.3V,您可以使用低 Iq 5V DCDC 转换器代替 TPS54260。
对于主电池输入,它是0V 还是迷你电压?
您是否认为 BQ24092需要5V 2.5A 作为其输入电源,我的问题是,如果 BQ24092输入电流小于1.5A,您可以将两个 TPS54260组合为一个 TPS54560以提供5V 3.5A, 然后、您可以将5V 至3.3V 的低压 DCDC 转换器用于主系统电源。
谢谢