This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:即使5A 电流限制也无法输出超过2.5A

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053583/tps55288-it-cannot-output-over-2-5a-even-5a-current-limitation

器件型号:TPS55288

您好!

我尝试使用 TPS55288进行电力输送5V/9V/15V/20V、I SET 电流限制为5A。

但是、当所有电压设置中的负载超过2.5A 时、其输出电压会下降。

我想发生了一些保护。

下面是 I2C 设置、并附上电路图。

请提供我应该针对5A 电流更改的内容。

[在20V 输出时采用 I2C 设置]

寄存器地址 寄存器名称 20V 输出 含义
0h VREF [7:0] 0xC0 1129mV
1小时 VREF [9:8] 0x03
2小时 电流限制 0xE4 50mV/μ s = 10mΩ
3小时 转换率 0x01 默认值
4h 反馈选择 0x03 内部 FB、FB 比为0.0564
5小时 电缆补偿 0xE0   默认值
6小时 模式 0xA4   输出使能、0x75h、

[电路图]

此致、

Hirosawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosawa、您好!

    感谢您联系 E2E。

    我可以知道应用的 Vin 范围吗? 您还可以共享布局吗? 对于直流/直流转换器而言、布局非常重要。 布局不当会导致器件出现异常行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    输入电压范围为19V~35V。  

    随附布局和电路图。  (之前的电路图是参考编号是不同版本。)  

    此致、

    Hirosawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosawa、您好!

    布局不佳。 请遵循 TPS55288布局指南应用手册

    根本原因应该是输出电流感应电路未正确布线。 需要在 ISP、ISN 引脚附近添加一个100nF 或220nF 陶瓷电容器来滤除噪声。

    对于原理图、建议将 R115更改为20kohm、C44更改为10nF、在 COMP 引脚和 AGND 引脚之间再添加一个100pF 陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的建议。

    我尝试在 ISP、ISN 引脚附近添加100nF 陶瓷电容器、R115=20k、C44=10nF、并添加100pF 陶瓷电容器。 在 COMP 和 AGND 引脚上。

    (修改 ISN、ISP 模式除外)

    结果是、在5V、9V 和15V 输出情况下、最大电流为3.5A。 但20V 输出情况下、最大电流为2.6A

    它们变得更好、但还不够。 在所有情况下、我的预期都是5A。

    请提供更多建议。

    此致、

    Hirosawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosawa、您好!

    正如我说过的、根本原因是输出电流感应 ISP、ISN 布线布局较差。 您需要更新布局以解决此问题。  

    对于电流 PCB、您可以首先禁用寄存器2h 中的输出电流限制功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    我选中了禁用输出电流限制功能、结果见下表。

    5V 和9V 输出情况下的电流超过5A、这是预期值。

    但在15V 和20V 输出情况下、它无法输出5A (请参阅红色字母)。 我假设其他保护或限制 有效。

    在这种保护工作后、即使没有负载、它也无法恢复电压。

    我应该再次发送 I2C 电压设置以恢复电压。 它的行为与电流限制不同。

    您是否认为哪种保护/限制有效?

    输出电压

    最大电流

    预期

    电流限制的情况

    如果 禁用电流限制

    5V

    5A

    2.9A -->电流限制

    超过5A -->无限制

    9V

    5A

    2.9A -->电流限制

    超过5A -->无限制

    15伏

    5A

    3.0A -->电流限制

    3.5A ->其他限制?

    20V

    5A

    2.6A ->其他限制?

    2.6A ->其他限制?

    >您需要更新布局以解决此问题。  

    稍后我将检查新的 PCB。

    此致、

    Hirosawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirosawa、您好!

    您是否将外部电源电流限制设置得足够高? 对于此100W 应用、外部电源应支持100W 功率。

    另一个电流限制保护是 ILIM 电阻器、您已设置为最大值。