主题中讨论的其他器件:PSpice for TI、
尊敬的 TI:
从 "下载的模型导入到">www.ti.com/.../snvm863的"设计工具和仿真选项卡"下载的模型导入到 LTSPICE 中时、如果原理图修改为数据表应用设计、则会得到完全不同的结果。
如图所示、是我的 LTSPICE 原理图和数据表中的原理图:




我的直流增益仅为2.45dB、这与估计的17dB 有很大差异。
改进模型是否有任何需要做的事情?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
从 "下载的模型导入到">www.ti.com/.../snvm863的"设计工具和仿真选项卡"下载的模型导入到 LTSPICE 中时、如果原理图修改为数据表应用设计、则会得到完全不同的结果。
如图所示、是我的 LTSPICE 原理图和数据表中的原理图:




我的直流增益仅为2.45dB、这与估计的17dB 有很大差异。
改进模型是否有任何需要做的事情?
你好,Hao
遗憾的是、TI 不支持 LTSPICE。 TI 建议客户使用 PSPICE-FOR-TI。 请通过 https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 申请并下载 PSPICE-FOR-TI
- Eric Lee (应用工程)
你好,Hao
100Hz 时的增益为44dB、远高于 LTSPICE 仿真结果的2.45dB、44dB 处于正常范围内。
您可以通过手动编辑 LM25116_Ave.LIB 文件来更改 COUT 值。 请使用记事本替换".SUBCKT Cout 2 4"和".ends"中的网表。 RESR 是 ESR 电阻。 COUT 是输出电容。
*美元
.SUBCKT COUT 2 4.
RESR 2 3 10E-3
COUT 3 4 100E-6
.end
*美元
-Eric Lee (应用工程)