This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:SPICE 均值模型显示的结果与数据表不同

Guru**** 2416490 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053582/lm25116-spice-average-model-does-not-show-the-same-result-as-datasheet

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

尊敬的 TI:

 从 "下载的模型导入到">www.ti.com/.../snvm863的"设计工具和仿真选项卡"下载的模型导入到 LTSPICE 中时、如果原理图修改为数据表应用设计、则会得到完全不同的结果。  

如图所示、是我的 LTSPICE 原理图和数据表中的原理图:

我的直流增益仅为2.45dB、这与估计的17dB 有很大差异。  

改进模型是否有任何需要做的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    遗憾的是、TI 不支持 LTSPICE。 TI 建议客户使用 PSPICE-FOR-TI。  请通过  https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI 申请并下载 PSPICE-FOR-TI 

    - Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我复制了 PSPICE 中的原理图:

    您可以看到、直流增益已关闭。
    一些观察结果:我无法更改 Cout 值... 这使得它非常无用、因为 Cout 是一个重要参数。

    此外、无法更改 Rsense?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    100Hz 时的增益为44dB、远高于 LTSPICE 仿真结果的2.45dB、44dB 处于正常范围内。  

    您可以通过手动编辑 LM25116_Ave.LIB 文件来更改 COUT 值。 请使用记事本替换".SUBCKT Cout 2 4"和".ends"中的网表。 RESR 是 ESR 电阻。 COUT 是输出电容。   

    *美元
    .SUBCKT COUT 2 4.
    RESR 2 3 10E-3
    COUT 3 4 100E-6
    .end
    *美元

    -Eric Lee (应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果您参考数据表图、在1kHz 时、该值小于20dB、PSPICE 返回25dB、这是一个巨大的差异。

    此外、我应该在 PSPICE 中的哪个位置编辑该文件? 内置模型被封装。 我是否应该用未加密的版本替换它?
    无论如何、直流增益不应受到 Cout 的影响、我是否正确理解了它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hao  

    请参考总体环路响应增益图、而不是调制器增益图。 仿真结果和基准测试结果之间可能存在差异、但这不应太大。  

    是的,请编辑未加密模型,而不是加密模型。

    是的、理想情况下、直流增益(频率为零)不受 Cout 影响。 但是、如果负载极点频率较低、1kHz 时的增益可能会受到 Cout 的影响。  

    - Eric Lee (应用工程)