主题中讨论的其他器件: EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我们希望使用 BQ34Z110来获取电池电量监测计(仅限)。 我们的电池为12S 镍氢电池。
我们安装 了 BQstudio / EV2400并从 IC 获取值。 返回的值接近良好。
在扫描模式下、寄存器页面根据当前方向有活动。
按钮 PIN_CONTRAL_EN 更改 PCTL_EN (位4-制造商状态)
但我们无法修改任何值:
-我们尝试了校准,但测量的值(I/V/T)没有变化
-如果我们将串行单元的数量(默认值=1)更改为12 /按 Write_All /按 Read_all,则该值将重置为1。
- DATA_MEMORY 的 design_capacity_mAh 相同、无法修复。
- sec1和 sec0完全访问(已选中)
您能不能帮助我将这一点告诉我、似乎什么都不能使用。 IC 正在运行、但我们无法执行任何操作!
谢谢
我们 的 BQstudio 视图: