This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:使用 BQstudio / EV2400写入参数时出现问题

Guru**** 2586095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z110, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053992/bq34z110-issue-to-write-parameters-with-bqstudio-ev2400

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO

您好!

我们希望使用 BQ34Z110来获取电池电量监测计(仅限)。 我们的电池为12S 镍氢电池。

我们安装 了 BQstudio / EV2400并从 IC 获取值。 返回的值接近良好。

在扫描模式下、寄存器页面根据当前方向有活动。

按钮 PIN_CONTRAL_EN 更改 PCTL_EN (位4-制造商状态)

但我们无法修改任何值:

-我们尝试了校准,但测量的值(I/V/T)没有变化

-如果我们将串行单元的数量(默认值=1)更改为12 /按 Write_All /按 Read_all,则该值将重置为1。

-  DATA_MEMORY 的 design_capacity_mAh 相同、无法修复。

- sec1 sec0完全访问(已选中)

您能不能帮助我将这一点告诉我、似乎什么都不能使用。 IC 正在运行、但我们无法执行任何操作!

谢谢

我们 的 BQstudio 视图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    报告的电压必须高于数据存储器中指定的阈值、以允许更改。 检查分压器值并进行更正、以便报告的电压高于此阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    非常感谢您的快速回复。

    您在某种程度上指出了一个问题:在 BAT 引脚上测得的电压超过请求的0.9V (实际上、我们将电池节数从10增加到12、并且未能更新此参数)

    我已经更改了分压器、现在得到0.84V、但行为仍然完全相同(无法设置任何值)。 您可以查看 我们更新 的 BQstudio  视图:

    关于数据存储器、参数闪存更新正常电压设置为2.8V (无法更改)、同时 IC 以 5V 电压供电。

    电压 en BAT (0.84V) Regin (5V) 正常、但无法在数据闪存中修正值。

    BR、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    BAT 引脚电压需要更高。 请参阅快速入门指南、了解如何设置 EVM、以作为设置分压器的参考。 www.ti.com/.../sluu904