This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:bq25713的输入保护

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054413/bq25713b-input-protection-for-bq25713

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好!

我希望能够更深入地了解 bq25713 EVM 中突出显示的电路。 如果设计中未包含此电路、TI 能否提供系统可能存在的漏洞?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该设计的这一部分是为了防止浪涌电流、可分为2个部分。

    1。

    这是软启动部分。

    2.  

    该器件基于 CHRG_OK 信号启用软启动。 否则、FET 永远不会导通。



    我建议首先在第一部分运行 SPICE 仿真、然后缓慢地合并第二部分。 此设计部分不是充电器本身正常工作所必需的。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”