This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:查找降压放大器;升压控制器 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM5143, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053036/lm5146-find-buck-boost-controller-ic

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LM5145LM5143LM5117

你(们)好

请推荐合适的产品降压控制器 IC:

A.输入电压:48V

B.输出电流:20A

C.输出电压:0~48V

D.应用:超级电容器充电

e.参考 IC:LM5145或 LM5146

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    除了 LM5145/6、您还可以在两相解决方案(10A/相)中考虑 LM5143。 峰值电流模式控制器将更容易在该 VOUT 范围内(相对于电压模式控制器)进行补偿。 LM5143的 FB 基准电压为0.6V。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的建议

    客户希望询问 IC 如何实现 CC (恒定电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请看一下 LM5117、因为它有一个 CM 引脚。

    此致、

    Tim