This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28z610电池配置连接的最佳实践

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052978/bq28z610-r1-best-practice-of-battery-cell-configuration-connection-for-bq28z610

器件型号:BQ28Z610-R1

您好、TI、  

        我们正在为其中一个设计设计 BMS、但其中存在一些外形尺寸限制。
  

我们希望通过使用器件外壳中的现有空间来提供更多的反向功率、为此、我们计划使用2节3350mAh (18650)电池和2节5000mAh (21700)电池。

最佳实践是什么、比如电池连接、根据我的理解、我们可以在任何配置中获得间接相同的备份时间、需要改变输出电压和电池容量。这是正确的吗?  

我们计划这样的组合、  

1.2S2P - 2S (1= 3350 + 2=3350 )和 2P (1= 5000+ 2=5000)

2.2S2P - 2S (1= 3350 + 2=5000 )和 2P (1= 3350 + 2=5000)

3. 4P - 2P (1= 3350 + 2=3350 ) + 2P (1= 5000 + 2=5000)

上述电池配置之间的最佳配置是什么,或者除 此之外还有其他最佳解决方案。  

谢谢、  

Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    由于内部电阻的差异导致过热、我不建议使用混合容量。 如果整个系统是并联的、则如果可以验证安全性(不会随着时间和周期计数而过热)、则使用此方法可能是合理的。

    此外、确保不超过此监测计的最大设计容量。

    此致、

    Wyatt Keller  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

                感谢您的快速回复。

    我们可以使用第三个配置,正确..?

    我们使用的是 BQ28z610-R1电池电量监测计、根据 TI 技术参考手册、它可以支持高达32Ah 的电池容量、pelae 是指我们尝试清除 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1050061/bq28z610-battery-cell-connection-across-the-bqbq28z610/3891891#3891891上的电池容量的螺纹

    如果我并联使用容量为3350的4节电池 或2S2P 组合、则我们会生成电量监测计校准的黄金映像文件、并且用户可以在一段时间后更换任何电池、因为这对  BQ28z610-R1来说很重要。

    1.用户可以更换相同的电池单元, 对 BQ28z610-R1是否重要  ?(相同的制造和容量)

    2.用户可以使用 不同 的制造单位更换电池,但电池容量相同, BQ28z610-R1是否重要 ?

    谢谢、  

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    这一切取决于阻抗的不同程度以及电池特性。 我不建议将旧细胞和新细胞混合在一起。 如果您执行学习周期、然后电池老化、电量监测计将不断学习其电阻、如果您将某些电池更换为新电池或不同的电池、电量监测计将不知道电池组的正确电阻和 Qmax、并计算具有更高误差的 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  

                是的,有任何方法可以识别这种情况。
    假设用户因电池备份问题更换电池组中的任何电池、我们可以如何识别电池组中的任何电池  

    此致、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    当更换电池后、监测计无法进行检测、然后准确监测新电池、而它以前没有了解该新电池(监测计会随着时间的推移收集数据、以保持监测计所跟踪的特定电池的精度)

    如果这是系统侧测量仪表、则可以进行调整、但该测量仪表设计为与相同的电池单元一起使用。 如果您更换了所有电池、然后刷写了最初与电池组一起使用的黄金映像、这是更换电池的最佳选择。 然后、所有数据将被复位(周期计数、SOH 等)、并且原始 Ra 和 Qmax 将从黄金文件中更新。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    对于用户可以更换电池的情况、您可能需要查看 https://www.ti.com/product/BQ27426等系统侧电量监测计

    但是、大多数或所有系统侧测量仪表都适用于单节电池应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

               我们需要、比如至少用于2节电池的解决方案。

    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、  
               如果我在2S2P 配置中使用了具有相同制造的4节电池并使用了电池、电量监测计可以确定是否从电池组中取出任何电池。? 或者我需要重新刷写黄金映像...?


    谢谢、

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    监测计只能测量电压、电流和温度。 因此、它无法直接指示何时更换了一个电池。 这种方法没有推荐的方法、因为这是一种基于电池组的电量监测计、电池在电池组的使用寿命内应与电量监测计一起使用。 我们不建议进行此类修改。

    此致、

    Wyatt Keller