您好、TI、
我们正在为其中一个设计设计 BMS、但其中存在一些外形尺寸限制。
我们希望通过使用器件外壳中的现有空间来提供更多的反向功率、为此、我们计划使用2节3350mAh (18650)电池和2节5000mAh (21700)电池。
最佳实践是什么、比如电池连接、根据我的理解、我们可以在任何配置中获得间接相同的备份时间、需要改变输出电压和电池容量。这是正确的吗?
我们计划这样的组合、
1.2S2P - 2S (1= 3350 + 2=3350 )和 2P (1= 5000+ 2=5000)
2.2S2P - 2S (1= 3350 + 2=5000 )和 2P (1= 3350 + 2=5000)
3. 4P - 2P (1= 3350 + 2=3350 ) + 2P (1= 5000 + 2=5000)
上述电池配置之间的最佳配置是什么,或者除 此之外还有其他最佳解决方案。
谢谢、
Rahul