This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:从关断模式唤醒问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053331/bq40z80-wake-up-from-shutdown-mode-issue

器件型号:BQ40Z80

大家好、

当 BQ40z80命令进入关断模式时、提供的充电电压大于2.2V 可唤醒电池。

客户的器件和电池接口端口通常具有大于2.2V 的电压来唤醒电池。 客户打算将唤醒电压提高到12V 以上、以避免发生误触发并导致电池唤醒。

将充电器预充电网阈值参数从3000mV 修改为12000mV、但低于12V 的电压仍可唤醒电池。

客户想知道应该修改哪个参数来将唤醒电压增加到12V 以上

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    这用于紧急停机退出、VSTARTUP 电压将使监测计从停机状态引导、而不是充电器存在阈值。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt Keller、

    感谢您的支持。

    [引用 userid="410823" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053331/bq40z80-wake-up-from-shutdown-mode-issue/3897067 #3897067"] VSTARTUP 电压将引导监测计从关断状态启动,而不是充电器存在阈值。

    客户还想知道 VSTARTUP 电压是固定的还是可以设置的。

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、

    VSTARTUP 为固定电压。

    此致、

    Wyatt Keller