请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 大家好、
当 BQ40z80命令进入关断模式时、提供的充电电压大于2.2V 可唤醒电池。
客户的器件和电池接口端口通常具有大于2.2V 的电压来唤醒电池。 客户打算将唤醒电压提高到12V 以上、以避免发生误触发并导致电池唤醒。
将充电器预充电网阈值参数从3000mV 修改为12000mV、但低于12V 的电压仍可唤醒电池。
客户想知道应该修改哪个参数来将唤醒电压增加到12V 以上
您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。
此致、
樱桃