This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2651:它何时进入迟滞模式?

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12010, LM2651

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1053998/lm2651-when-does-it-enter-hysteretic-mode

器件型号:LM2651
主题中讨论的其他器件:LMR12010

大家好、团队、

我对 LM2651MTCX-ADJ/NOPB 有疑问。

它在轻负载条件下具有迟滞模式、这可能是我的问题所在、具体取决于它所处的负载。  数据表显示5V 输入时为100mA……我们如何计算在12V 输入和~3.0V 输出下它将下降到滞后中的负载?  是否在 FET 电流达到零时立即发生?   

谢谢

奥斯汀·艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的奥斯汀:

    我刚刚向您发送了一封有关 LMR12010的电子邮件。 LM2651和 LMR12010都是相似的。 它们是非同步降压转换器、使用肖特基二极管代替低侧 MOSFET。 关键输出电流取决于输入电压/输出电压、开关频率和电感器。 请参阅如下公式。

    谢谢、

    Nancy