请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2651 主题中讨论的其他器件:LMR12010、
大家好、团队、
我对 LM2651MTCX-ADJ/NOPB 有疑问。
它在轻负载条件下具有迟滞模式、这可能是我的问题所在、具体取决于它所处的负载。 数据表显示5V 输入时为100mA……我们如何计算在12V 输入和~3.0V 输出下它将下降到滞后中的负载? 是否在 FET 电流达到零时立即发生?
谢谢
奥斯汀·艾伦